This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12SJ800:查询 ADC 的采样率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12SJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442694/adc12sj800-query-on-sampling-rate-of-adc

器件型号:ADC12SJ800

工具与软件:

您好!

我们 在设计中选择了 ADC12SJ800、但我有一个问题、800Msps 采样率的 ADC 如何解析6000MHz 带宽模拟输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preetham:

    器件正在对输入信号进行欠采样。 奈奎斯特区域将把所有高阶信号折叠/滑回基带中、任何 FFT 都将绘制这样的基带。 通常、当使用包含 DDC 的器件进行欠采样时、您可以使用该器件的抽取模式以数字方式对信号进行降频转换、同时衰减一些由于抽取滤波器阻带区域而导致的重叠杂散。

    谢谢、Chase