This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:无法使用 ADS124S08evm 在单次模式下读取结果

Guru**** 2807515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442679/ads124s08evm-can-not-read-the-result-under-single-shot-mode-using-the-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM

工具与软件:

您好!

我使用 ADS124S08EVM 来测量 AIN0上的单端电压。当我在连续模式下配置电路板时、它运行良好。

但是、当将其配置为单次模式时、GUI 看起来会被阻止、没有响应。 您能帮助检查一下配置是否正确以及如何解决吗?

Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthew Chen、

    始终最好检查 ADC 上的数字通信以查看正在发生什么情况。 我想我已经向您推荐了这一点。

    我复制了您的设置并能够获取数据、请参阅下文。 您是否按原样使用 ADS124S08EVM? 要从第一个图像(连续转换模式)过渡到第二个图像(单次模式)、您只需执行的操作就是更改数据速率寄存器中的模式位。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    目前我只能为逻辑分析仪安装软件、已经要求它批准了。

    唯一的区别是我在 GUI 中设置的模式。 我无法在单次模式下获得结果。 我将尝试您的配置并通过 示波器逆转通信。

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthew Chen、

    好、请在您了解更多信息时及时通知我们

    -Bryan