This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:有关不同 FSR 中 Vin 钳位电压的问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442656/ads1018-q1-question-about-vin-clamp-voltage-in-different-fsr

器件型号:ADS1018-Q1

工具与软件:

你好、专家

我看到了以下方框图。 我有一个问题:在不同的 FSR 中、VIN 钳位电压是否不同?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    内部 PGA 配置决定了 FSR、带有 ESD 二极管的输入 MUX 位于 PGA 之前。

    为了防止 ESD 二极管导通、任何输入的绝对电压必须处于公式中给出的范围内:GND–0.3V < V (AINx)< VDD + 0.3V

    无论 FSR 设置如何、都应遵循此步骤。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢