This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:内部 S/H 电路何时对输入进行采样与保持该值并进行转换?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442416/ads9218-when-is-the-internal-s-h-circuit-sampling-the-input-vs-holding-the-value-and-converting-it

器件型号:ADS9218

工具与软件:

我们在9218之前使用一个采样保持电路、然后执行2次转换并对结果求平均值。  是否有一个时序图指出 A/D 采样是它的输入、所以我能够确保我的输入信号处于有效状态?  在下图中、绿色迹线是原始信号、红线是我的 S/H 的输出、理想情况下、我要对齐 ADS9218、以便在红色 x 标记处进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    欢迎来到 TI 论坛、感谢您的提问! 由于周末的原因、我们对延误深表歉意。  

    对于 ADS9218系列器件、采样时钟的下降沿是开始 ADC 采样的边沿。 建议确保 ADS9218的输入至少恰好在其有效状态之前。  

    如果我想问、是不是将 ADS9218用于成像应用?  

    此致、  

    Yolanda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda。  原始输入看起来像视频、但它不是一个成像应用。