This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:单端输出代码

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443766/ads1158-output-code-for-single-ended

器件型号:ADS1158

工具与软件:

您好!

很抱歉回答基本问题、但我想了解客户的以下问题。

"在单端半端使用时、满量程范围是否为差分使用时的满量程范围?"

查看数据表中的表7、可以看到输入信号 VIN = ADCINP - ADCINN

在单端情况下、我认为输入范围为 AINx - AINCOM。 我认为这本质上是一个伪差分输入、对吗?

例如、在以下设置中

+VREF=2.5V、-VREF=0V
AINx = 0至2.5V

当 AINCOM = 0时、输出代码是0到0x7FFF

2.当 AINCOM =+VREF/2时、输出代码为0x8000至0x7FFF

是这样吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user5163865:

    [报价用户 id="336910" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443766/ads1158-output-code-for-single-ended "]

    在单端情况下、我认为输入范围为 AINx - AINCOM。 我认为这本质上是一个伪差分输入、对吗?

    例如、在以下设置中

    +VREF=2.5V、-VREF=0V
    AINx = 0至2.5V

    当 AINCOM = 0时、输出代码是0到0x7FFF

    2.当 AINCOM =+VREF/2时、输出代码为0x8000至0x7FFF

    [报价]

    这些陈述是正确的。 ADS1158差分输入范围从+1.066*VREF 扩展到-1.066*VREF、因此如果您的输入信号是单端信号、则只使用 ADC 代码的正半部分。

    -Bryan