This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:关于 VSP5610的一些问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1435445/vsp5610-some-questions-about-vsp5610

器件型号:VSP5610

工具与软件:

四线制 SPI 读取寄存器
我们现在连接 SEN、SDI、SCLK 和 SDO/GPIO2以进行 SPI 通信。 我们是否需要将寄存器0x004的4:3位设置为3、然后将寄存器0x000的位0设置为1? 发送地址后、我们可以从 SDO/GPIO2引脚读取寄存器值吗?
在设置这两个寄存器后、我发现 SDO/GPIO2从低电平变为高电平、无论读取哪个寄存器、SDO/GPIO2都保持高电平不变。 原因是什么?
另一个问题是 SPI 控制器是否需要其他时钟? 例如 MCLK。

如果我需要通过 VSP5610连接 CMOS 相机并使用 TCLK±、TA±、TB±(LVDS)进行读取、需要设置哪些基本寄存器设置以及需要设置哪些值? 我的 RCLKP 连接时钟是3.125MHz。

如果我需要通过 VSP5610连接4个 CMOS 摄像头并使用 TCLK±、TA±、TB±(LVDS)进行读取、需要设置哪些基本寄存器设置、需要设置哪些值? 我的 RCLKP 连接时钟是3.125MHz。

我在此将寄存器0x19D 设置为0x0040、将寄存器0x19F 设置为0x0008以便让 COMS 配置 MCLK。

LVDS 输出配置为寄存器0x002为0x0400、寄存器0x0004为0x003、寄存器位0x00C3为0x195。

我是否可以询问需要配置哪些寄存器以及配置了哪些值以符合第2条和第3条?