This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:上电序列/断电序列

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1442830/ads7865-power-up-sequnce-down-sequence

器件型号:ADS7865

工具与软件:

您好!

ADS7865有2个电源。 这些电源是否需要任何特定的上电/断电序列?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    此器件未指定上电/断电时序、但如果需要/可能某些时序、我们建议:

    1) 1)在 BVdd 之前为 AVdd 供电(或将两者同时启动)
    2) 2)在 AVdd 之前将 BVdd 断电(或将它们放在一起)

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    感谢您的答复。
    您推荐的原因是什么?
    如果在 AVdd 之后 BVdd 在上电/断电、则会发生什么情况?

    此致、
    Obata Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小畑聪  

    当涉及绝对最大值时、BVDD 设置为 AVDD 的函数(最大 BVDD = 1.5xAVDD )。 因此、这只是一种预防措施、以防有任何控制措施、但只要在使用该器件时两个电源都处于其建议范围内、无论电源时序如何、该器件都应能够正常工作。  

    您的系统在斜升时间和速度上有很大差异吗? 如果是、您可以分享预期的费率吗? 如果有助于、我可以更深入地探讨这些场景。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yolanda、

    谢谢。 我不注意到 BVdd 在绝对最大值中被指定为<1.5 x AVDD

    此致、
    Obata Satoshi