This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:差分 OPAMP 建议

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, ADS127L11, THP210, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443181/ads127l11-differential-opamp-suggestion

器件型号:ADS127L11
主题中讨论的其他器件: THP210、PGA855、 THS4551

工具与软件:

您好!

我们计划在新的设计中使用 ADS127L11。 输入信号带宽为0.1Hz - 50kHz。

我们正在寻找低噪声全差动放大器。

TI 专家能否建议我们可以使用哪款运算放大器?

感谢您的支持。

此致、

 Iouri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iouri:

    请看一下 THP210。  该 FDA 具有非常好的低噪声性能和出色的直流规格。  我们有一份将 THP210与 ADS127L11结合使用的应用手册、这个手册也可能很有意思。

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa546/sboa546.pdf

    如果您需要系统中的可调节增益、PGA855具有与 THP210类似的前端、它具有多个增益选项。

    另一个选择是 THS4551 (在评估板上使用)。  该放大器在更高的输入频率下具有更好的 SNR 和 THD、但噪声不如 THP210低至1kHz。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您的重播。

    现在一切都很清楚。

    此致、

    Iouri