This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-ADS7128:未检测到 USB 端口

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, MSP-EXP432E401Y, BP-ADS7128, MSP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1440656/bp-ads7128-usb-port-not-detected

器件型号:BP-ADS7128
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401YADS7128、、 MSP432E401YUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我目前使用与 MSP-EXP432E401Y 配对的 ADS7128。 我转至 ADS7128的 GUI、看看我是否可以读取寄存器

  当我将调试端口插入计算机上的 USB 时、XDS110类应用/UART 和 XDS 类辅助数据端口具有不同的 COM 编号。

  

据称我成功刷写了器件。

然后我将 USB 插入到另一侧、靠近 ADS7128电路板、此处的参考符号显示为 U7。

我遇到以下问题:

和波形

在查看设备管理器时、我会看到:

我的设备似乎无法被识别、这就是为什么我没有看到"Connected"状态的原因。 我缺少哪些驱动程序或软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahar:

    对迟交的答复深表歉意。 我们以前没有遇到过这个问题、因此我们在跟踪可能对此有了解的合适人员。  

    首先、应确保 MSP432E401Y LaunchPad 上的所有跳线均完全按照 BP-ADS7128用户指南中的图4完成。 是否所有10个跳线都已到位、可将 XDS110调试探针连接到电路板的 MSP432侧? 这些是图像右侧沿着虚线丝印的跳线。  

    如果不起作用、 您是否可以尝试 将2 根 micro-USB 电缆插入电路板的两端、都连接到计算机?  您能看到这是否起作用、我们还可以从那里进行进一步调试吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们位于正确的位置。 我在板的两端还有两条 USB 电缆。 仍显示正在识别 XDS110和 ACCtrl。  它仍具有相同的错误代码。  是否有可能任一电路板损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要从 uniflash 读取闪存? 这有什么用吗? 我可以发送一个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahar:

    这不会伤害你的。 然后发送屏幕截图、以防从中收集任何信息。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    下面是它的部分预览。 我还将上传连接到 MSP432 Launchpad 的 ADS7128引脚排列的电压。 只是需要为它编辑一些图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是引脚排列读数。 0V 读数介于0.01和0.018V 之间、以 TP6为基准:

    编辑:模拟引脚上的下一行全部读取值大约为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在显示以下内容、而不是 ACCtrl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahar:

    这是一个令人鼓舞的迹象、因为这意味着 MSP432处于 DFU 模式。 您是否能够尝试 通过 GUI 再次将程序刷写到控制器上? 这是否会提供与上次相同的结果?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    我就回酒店去了。" 在 这两种情况下(MSP432升级和 Acctrl)、其结果相同。

    假设我看到检测到 MSP432固件升级。 我运行"扫描硬件更改"、发现它据称有最好的驱动器。 必须在某处丢失驱动程序。 我可能在某处缺少下载链接。 我已尝试在 msp432_driverlib_3_21_00_05文件夹中进行查看(已解压)。 我是否必须下载特定的其他内容?