This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:nRESET 转换速率

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443680/ads1291-nreset-transition-rate

器件型号:ADS1291

工具与软件:

我想知道 nRESET 信号转换速率是否有任何限制。  我们要对该输入应用 RC 滤波器、以帮助清除在互连上拾取的一些干扰。

数据表对此不清楚。  根据图72和表29、复位脉冲宽度需要大于1 tmod (内部时钟约为8us)。  我们的设计满足该要求。  它没有说明任何关于变化速率的信息。  例如、RC 滤波器会为该信号提供比逻辑门更慢的边沿。  

我应该申请转换率的限额是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    感谢您发帖。

    我们对 ADS129x 系列中的任何数字 I/O 信号没有严格的上升/下降时间要求、因为 SPI 事务通常以相对较低的速度发生。 对于 nRESET、只需  在至少一个调制器时钟周期内满足低逻辑低电压阈值、以便能够在下一个时钟沿对其进行读取和锁存。 我认为只要在 最短持续时间内满足 I/O 逻辑阈值、就可以在此引脚上添加 RC。 为 nReset 低电平时间增加一些裕量不会产生任何影响。

    当器件脱离复位状态时、nRESET 上过慢的上升沿会使其不清楚在使用器件之前何时开始计数18*tCLK 延迟。 在此处增加一些裕度应该足以确保器件已为引脚复位后的通信做好准备。

    此致、

    Ryan