This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:ADS8686SEVM-PDK 板是否使用同步采样?

Guru**** 2425980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444657/ads8686sevm-pdk-is-ads8686sevm-pdk-board-use-synchronous-sampling

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

工具与软件:

你好

我 已在您的  ADS8686SEVM-PDK 用户指南中阅读到 ADC 采样不相干? 是真的吗?

这意味着您没有将信号同步到 ADC 采样?

 尽管您进行窗口化(7-Term Blackman-Harris)、但它不会影响 SNR 测量。

它是否 也能与18和20位 ADC 配合使用并可获得精确的 SNR 测量?

BR

David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    ADS8686SEVM-PDK 的用户指南将窗口化描述为在出现非相干采样情况时提高性能的方法。  无论分辨率如何、这都是很常见的做法。  EVM 无法控制输入信号源、因此无法获得真正相干的采样。