This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258寄存器读取命令问题

Guru**** 2506425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444310/ads1258-ads1258-register-read-command-question

器件型号:ADS1258

工具与软件:

你(们)好

我以某种方式配置 ADC、我希望能够检查我所做的配置。
例如、我将 MUXSG0寄存器设置为"10000001"、我要查看该配置、因此我想我应该为此发送一条包含寄存器地址的命令、希望我得到的是"10000001..."

我不确定是否是读取寄存器命令="010"命令为命令"01000100"
我应该得到什么回复? 如何获得这些配置值? 只是"10000001"?

对于1个特定寄存器、那么多个寄存器呢? whit MUL='1'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan B:

    有关命令(尤其是"寄存器读取命令")的说明、请参阅 ADS1258数据表中的表14。

    MUL 位行为描述如下。

    请再次阅读数据表、您已提出的许多问题已在该文档中得到了解答。 我无法更好地解释它

    -Bryan