This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08B 噪声测试问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B, ADS124S08, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1438915/ads114s08b-ads114s08b-noise-test-issue

器件型号:ADS114S08B
Thread 中讨论的其他器件: ADS124S08TVS3301

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我们目前在 ADS114S08B 开发项目中遇到非通噪声测试(ESD、EFT)问题

虽然 MCU 和其他周围区域在噪声测试期间没有问题、但 ADS114S08B 可能会重新启动或对不正确的值作出响应

电路图附在后、下图是一个架构图、因此请帮助我们解决问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xian Yeh:

    您能否帮助提供我在主题跟踪工具包的"注释"部分中请求的信息? 谢谢!

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:  

    您需要哪些信息?  我不理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xian Yeh:

    我通过电子邮件向您发送了这方面的信息

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xian Yeh:

    您能否提供此电路板的原理图而非方框图? 我们需要了解 ADC 和输入之间使用了哪种类型的保护元件

    您能否提供正在应用的测试的详细信息? EFT 和 ESD 测试通常按行业实现标准化。 还请告知我们施加故障电压的位置(我假设输入引脚)

    我可以告诉您的是、我的一位同事使用2层和4层 PCB 对 ADS124S08 (客户所使用的24位版本器件)运行了 EFT 和 ESD 测试、该器件可以轻松通过测试。 使用 ADS1x4S08绝对可以通过这些测试、但这取决于所应用的测试级别和所使用的保护组件

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    请参阅所附的客户示意图。 谢谢  

    e2e.ti.com/.../ADS114S08B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    您发送的原理图不包含任何保护元件、例如用于防止瞬态电压的 TVS 二极管。 是的、这表明电路板未通过您的测试

    可以考虑使用 TVS3301之类的器件、这是一种33V 双向二极管。 还有其他具有较低关断电压(低至5V)和/或单向的选项

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    您是否有参考原理图? 我可以发送给我的客户进行修改。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    您可以参考我们的高精度实验室内容、了解有关此主题的更多信息: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html?videoId=6300045460001

    该链接指向下面所示的第一个视频、但其余视频也很相关

    -Bryan