This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD16:在直流耦合模式下使用 ADC 或替代器件建议

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD16, ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1439279/afe58jd16-using-adc-in-dc-coupled-mode-or-alternative-part-suggestions

器件型号:AFE58JD16
主题中讨论的其他器件: ADS9817

工具与软件:

您好、E2E 论坛、

我们想知道 AFE58JD16是否支持直流耦合输入。 它看起来非常适合我们的用例、但交流耦合输入除外。 是否可以在直流耦合模式下使用此器件?

我们的产品需要128个差动14/16位 ADC 通道、以便对至少200kHz 的信号进行采样(额外的好处是速度更快的过采样)。 此部件中集成的三阶低通滤波极大地简化了我们的设计。 如果 此部件不允许直流耦合输入、是否有 TI 的其他 ADC 或其他独立模拟前端提供符合建议的用于为模数转换器提供紧凑型多通道信号调节的其他 ADC? 空间相当有限、因此集成多通道块非常有利。

非常感谢您提供任何建议或意见。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE58JD16 和此系列中的其他 AFE 设计用于通过交流耦合提供输入。 这些器件中的低频噪声也更高。  

    但是,您可以使用带直流耦合的 AD52j90/91。 请看一下这部分。  

    您正在查看的 ADC 采样速度是多少? 根据上面的说明、我知道您的输入大约是200kHz。 是这样吗?  

     

    ADS9817来自不同的组、提供8通道8MSPS ADC。 您可以提出另一个 e2e 帖子,要求详细信息.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的答复。 AD52J90和 ADS981*系列一样有趣。

    我们的最大输入频率约为200kHz、这是正确的。

    再次查看之后、我们可能适应 AFE58JD16的交流耦合、但需要差分输入。 我看到 LNA 有一个在其内部负输入端接地的电容器、但是否有其他任何因素阻止它用作差分输入?

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是 、AFE58JD16 不支持差分输入。 在内部 使用 INM 旁路电容器来实现 HPF 转角。 此外,如果你在 INM 引脚上给出信号, LNA 共模将会发生变化,它不能处理这一情况。

    在使用 AFE58JD16之前、您可以使用差分到单端转换器。 你看到有什么约束吗?