This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:ADS7953EVM-PDK MMB0驱动程序

Guru**** 2932830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443455/ads7953evm-pdk-ads7953evm-pdk-mmb0-drivers

器件型号:ADS7953EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件:ADCPro

工具与软件:

大家好、我在安装 ADS7953EM-PDK 的驱动程序时遇到问题。 我拥有的板基于 MMB0 BOM 参考 F 硬件版本 D。当安装 ADCPro 版本2.0 (最新版本)时,板未被计算机识别,我只看到未知设备。 我尝试过 Windows 10以及 Windows 7,同样的问题。 ADCPro 文件夹中未安装驱动程序。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢

Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    遗憾的是、我们无法再通过 MMB0控制器板支持 ADS7953EVM。

    有一个使用 PHI EVM 控制器平台的较新版本可用于评估。

    https://www.ti.com/tool/ADS7953EVM-PDK#order-start-development

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 此版本是否可从常见供应商处获得? 我最近访问过 Mouser、技术代理无法确认他们的库存版本与您网站上图片所示的版本相同!!! 此图显示的是 MMB0、而不是较新版本。 我犹豫着要买一个新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    据我目前所知、Mouser 和 Digikey 只有较旧的版本可供购买。

    您可以使用上面我提供的链接、直接从 TI.com 购买最新的 EVM。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、感谢您的建议。 此致