This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:对输出数据进行的测量无效(干扰)。

Guru**** 2524060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1436729/amc1210-invalid-measurements-glitches-on-output-data

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC3336

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:  

我正在寻求有关 AMC1210测量时出现的奇怪数据伪影的支持。  

AMC1210会解调 AMC3336的输出。   

我们在两个输入测试用例中观察到了干扰:

1.电网230V 交流(50Hz)(比例500:1)

零电压(短接 AMC3336输入)

通常16位结果达到满量程(即32767或-32768)、我们可以在其中看到这些干扰、但下面的其他值(但远超过有效的满量程测量范围)也出现了。  

在测试用例1 (交流电源)上、毛刺通常出现在过零附近、但并非总是如此。  

在测试案例2 (0VDC)中、干扰似乎周期性发生。

配置:

  • 三阶 sinc 滤波器
  • 过采样率= 32
  • 禁用积分器
  • 调制频率= 20MHz (外部40MHz 时钟、分频因子2)
  • SPI 时钟速度= 15MHz (以20kHz 的频率从 AMC1210采集样本)


主交流原始数据:

0VDC 数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、您好!

    这是你看到的原始帖子的分辨率:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626909/amc1210-amc1210-unexpected-values-at-zero-crosse---what-was-the-solution

    如果这有助于您使用 AMC1210完成任务、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、汤姆!

    关于使用 ACK 引脚同步读数-目前未使用此引脚。 这是什么? 数据表未提及这一点至关重要。  
     在不使用 ACK 中断的情况下异步执行 SPI 读取时、是否不能保证有效数据? 没有 AMC1210保护机制可防止这种情况?

    如果需要 ACK、则意味着 ODR 必须与读取/控制频率保持一致? (这会使滤波器配置受到额外限制、这意味着我们的信号处理需求会受到影响。)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、您好!

    在以异步方式读取数据时、可能会混合使用新旧数据。  最好使用 ACK (如到主机 CPU 的中断)来发出数据传输信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom -现在情况很清楚。  如果没有 ACK 驱动的 SPI 读取、则不可避免地会发生数据损坏。