This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:3引线 ECG 输入电路-耦合和抗混叠

Guru**** 2925860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444143/ads1292r-3-lead-ecg-input-circuit---coupling-and-anti-aliasing

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我最近正在研究您在本文档(第9页)中分享的 ADS1292R 的参考设计:
https://www.ti.com/lit/ug/tidu875/tidu875.pdf?ts = 1732700470600

这让我想知道,你能告诉我为什么信道之间的复制有差异? 第一个输入和呼吸输入均采用交流耦合、而第二个输入采用直流耦合。 我还注意到、抗混叠滤波仅应用于第2个输入。 选择耦合方法和应用 aa 滤波的设计准则是什么?

期待您的回复、

Piotr Ładnowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr:

    感谢您发帖。

    RESP_MODP/N 引脚是向人体传输激励信号的输出端。 该激励信号由患者呼吸引起的胸阻抗缓慢变化进行调制。 该相同的信号通过 IN1P/N 输入进行测量并进行解调、以显示呼吸阻抗波形。 TX 和 RX 路径都采用交流耦合、以防止直流电流流动、因为仅关注交流信号。 通常、此处不使用抗混叠 LPF、因为路径中的任何增加阻抗都会为敏感测量增加噪声。

    ECG 输入可保持直流耦合。 共模电压通常由驱动的 RL 电极建立、这样每个通道上的输入信号都在 PGA 的范围内。 可以在此处添加一个截止频率~ 10kHz 的单极 LPF。

    有关更多详细信息、请参阅 ADS1292器件数据表。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ryan、这正是我所需要的。