This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:设计审查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61041, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443841/afe4404-design-review

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件:TPS61041

工具与软件:

尊敬的 TI:

请审查 AFE4404YZP、TPS61041、TPS22916B 的设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    我们的产品线仅负责 AFE4404。 您可以创建单独的帖子、让他人查看电源电路。

    I2C 引脚缺少 IO_SUP 的上拉电阻器。 请为 I2C_DAT 和 I2C_CLK 连接10kΩ 上拉电阻。 您还可以在 nReset 上使用10kΩ 以实现一致性。 其余与 AFE 的连接似乎基本正确。 去耦电容器标识符与 PCB 放置说明不匹配、但值和布局建议是可以的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议

    有关 I2C 上拉电阻的内容位于另一页。