This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H01:实现 CRC 的背景知识

Guru**** 2929370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443946/ads125h01-background-to-why-crc-is-implemented

器件型号:ADS125H01
主题中讨论的其他器件:ADS125H02

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS125H02、对 CRC 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

我想确认 ADS125H02中内置的 CRC。

越来越多的最新 AD 转换器在通过 SPI 进行通信时具有内置 CRC。

为了安全起见、我认为他们已经提供了一种检测通信错误的机制。

当通过 SPI 进行通信之后再发送 CRC 时、不仅是 ADS125H02、而且是最近使用的 ADC 也会将 CRC 附加到命令中。

为了安全起见、我认为他们已经提供了一种检测通信错误的机制。

我想知道有关使用 CRC 的背景知识。

例如、由于在 SPI 速度变高时经常会出现错误、

因为某些行业要求添加 CRC 等

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue 信一:

    在工厂等嘈杂的电气环境中、数字通信可能受到干扰。 这与噪声如何影响模拟信号并导致测量不准确类似、噪声也会耦合到数字布线并导致通信错误。 CRC 是检测此行为的一种方法。

    我们在许多 ADC 中实现了 CRC、因为 CRC 是用户检测某些数字通信错误的简单方法。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的答复。

    我理解。

    在嘈杂的环境中存在一种使转换的数据变得模糊不清的现象、通过实现 CRC 就可以检测到这种现象。

    我将与客户分享这些信息。

    看来随着这一进程的推进、执行 CRC 变得更容易。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi