This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:原理图

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3669EVM, TSW1418EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443104/adc3669evm-schematics

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1418EVM

工具与软件:

您好!

是否 可以发布套件的原理图? EVM 用户指南中提供了指向第5.1章中的产品页面的链接、但其中没有原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    您能给我发送一张 EVM 的照片吗?

    已经有一些不同的修订版本、我希望确保您获得正确的修订版本

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我还没有 ADC3669EVM 板。 我正在考虑购买它。 由于我的 FPGA 板 SP701的连接、我需要知道 FMC 连接器的引脚排列。 用户指南中未提供 FMC 连接器的说明、缺少原理图。 我只能根据 TSW1418EVM 的说明进行猜测。 我将需要创建 FMC HPC -> LPC 适配器并购买此 EVM、或者创建我自己的电路板并等待将此 ADC 发布到标准销售中。 对于这两种方式、ADC3669EVM 的原理图对我来说都很有用。

    谢谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了 Jiri、

    让我来帮您获取更新副本。

    请给我直到下周初的回应,因为这周是一个美国节日周,很多人是 ooo。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    查找附加的 RevC 文件。

    e2e.ti.com/.../ADC3669EVM_5F00_RevC_5F00_SCH_5F00_BOM_5F00_ASSY.zip

    谢谢、Chase