This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:标准配置中的 SRB1和 SRB2

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444113/ads1299-srb1-and-srb2-in-standard-configuration

器件型号:ADS1299

工具与软件:

我们计划使用两款用于 ECG 和 EEG 的 ADS1299 IC。 我们如何连接这两款器件的 SRB1和 SRB2?因为我们打算将 SRB2用作基准、并在内部短接所有负极引脚。 可以吗、或者我们是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    感谢您发帖。

    对于多个 ADS1299器件、SRB1和 SRB2可以短接在一起。 一个公共基准信号可通过连接到两个器件的 SRB1引脚路由到所有负输入端。 同样、如果要从任一器件选择基准电极、则 SRB2引脚可共享。 否则、如果参考电极始终来自器件1、则无需连接器件2的 SRB2引脚。  

    此致、

    Ryan