This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:AMC3336满量程

Guru**** 2888980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444074/amc1336-amc3336-full-scale

器件型号:AMC1336
主题中讨论的其他器件:AMC3336

工具与软件:

您好、  

我有一个简单的问题.

我的系统输出0 / 2VDC, 2V 是我的满刻度,是否可以使用 AMC1336或 AMC3336来转换这样的振幅? (数据表显示它的漂移在-1到1V 之间)

THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。

    进行一些调整绝对是可能的。 此器件的差分输入电压为+/-1V、如下所述:

    第一个选项是使用分压器。 将电压减半、使其处于器件的 FSR 范围内。 或者、如果您的输入范围为0-2V、您可以将输入降低1V、使其从-1V 摆动至1V。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    EVA