This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:串行接口时序图

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476, ADC121S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444119/adcs7476-serial-interface-timing-diagram

器件型号:ADCS7476
主题中讨论的其他器件: ADC121S101

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 ADCS7476、有一个问题如下:

  • SDATA 上有多少个前导零、三个还是四个? 我注意到措辞显示四个前导零、但图片仅显示三个前导零(Z2、Z1、Z0)。

  • ADC121的 SDATA 的配置是否与 ADCS7476相同? ADC121有多少个前导零?

此致、

Ryker   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您可以帮助尽快回答此问题吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    感谢您的耐心等待、因为我们正在度假。 根据数据表、看起来应该需要4个前导零。 图表可能需要更新、感谢您的注意、我会告知团队。

    根据数据表、ADC121S101等器件有3个前导零。

    此致、

    Samiha