This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8674:如何在"Output Data"中添加通道地址

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444224/ads8674-how-to-add-the-channel-adress-in-output-data

器件型号:ADS8674

工具与软件:

在我们的应用中、数据很少损坏。 仅用于少量器件、而且每天不到一次。

ADS8674在 MAN_Ch_n 模式下运行、如46页的数据表所述。 SDO 数据的前16位应该为零、但事实并非如此。 这可能是由 EMI 或机械连接问题导致的。 在本例中、我们会丢弃数据。 为了改进此健全性检查、我们希望通过将"功能选择寄存器"中的 SDO 位设置为01来向数据添加通道地址。 但我不清楚表13的数据位8-5在数据流中的位置。 在图102中、我们是否需要在 SCLK 信号的第32个下降沿之后继续计时? 在这种情况下、我们无法保持500ksps 的功率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kilian:

    好问题!  说实话、我不确定这种配置的工作方式。  我会找到并尽快回到你-可能不会直到下周,尽管在美国这里的感恩节假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kilian:

    设置功能选择寄存器以包括通道地址会增加 额外的九个时钟周期以从 ADS8674中获取所添加的详细信息。  正常运行为32个时钟、在转换数据出现后、位8-5将出现在第33至第36个 SCLK 上。  如果您愿意、您可以缩短交易时间(无需在时钟沿输出所有额外的9位数据)。  如上所述、这将影响总体吞吐量。