This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:仅获取整数值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445523/ads1147-only-get-a-integer-value

器件型号:ADS1147

工具与软件:

尊敬的专家:  

发生了一件奇怪的事情、   

ADS1147只能 @输出整数电压值、例如、实际电压为11.458MV、ADC 值为2816 μ V PGA 值为16乘以 SPS 20、计算得出的 电压为11.000mV、内部基准电压为2.048V。 经过多次尝试、结果是一样的。 这种情况下有什么问题?

非常感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy Jin、

    您能否测量 VREFOUT 引脚上的基准电压? 使用高精度 DMM (6.5位或更高)。 这个引脚上的实际电压不太可能为2.048V、也许是2.0479V 等、这将使您测得的电压变为10.9994mV 等值

    您还可以尝试校准偏移、以查看这是否会改变结果。 有关更多信息、请参阅 OFC 寄存器

    由于 ADS1147只是一个16位 ADC、并且您的采样非常缓慢、由于噪声小于16位、您有可能很少获得代码更改。 因此您应该会看到 ADC 输出非常稳定的代码。

    -Bryan