This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM:

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444349/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM

工具与软件:

我想设置硬件以使用您的产品捕获 EMI 脉冲原始信号形式。

要求  

  1. 通过0.01V 天线信号触发
  2. 以3~6Gs/s 的速率收集脉冲信号。
  3. 带宽低于1GHz
  4. 将数据以 csv 格式保存在内部存储中。
  5. 外部 PC 可以访问这些数据进行实时数据分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BH:

    是的、ADC12DJ3200EVM 可以满足上面列出的要求。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是为了澄清一下、硬件可支持这一点。 为了支持触发和实时数据卸载、您需要构建您自己的定制 FPGA 固件来实现这一点。

    谢谢、Chase