This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:能否使用 DTGC 实现 TGC 功能?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443953/afe58jd48-can-i-achieve-the-tgc-function-using-dtgc

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件: AFE58JD16

工具与软件:

我目前正在使用 AFE58JD48开发超声波成像器件、目前有三个问题。

首先、我想知道 AFE58JD48的 DTGC 和 ATGC 之间有何区别。 我能否通过 SPI 控制 DTGC 链路以实现 B 模式成像的 TGC (时间增益补偿)控制? 或者更可取的做法是使用 ATGC?

其次、我在论坛上看到一些回复、说 AFE58JD48的 DTGC 相较于 ATGC 的缺点是调整步长为3dB。 但是、我的理解是 ATGC 控制方法也应具有最小步长。 因为从根本上来说、它们都控制量化开关(区别在于 ATGC 使用场效应晶体管)。 我想问一下 ATGC 的最小调整步骤是多少。 此外、如果我使用 ATGC 控制、是否有适用于 FPGA 的相关参考例程?

最后、我在论坛上的其他帖子中看到 AFE58JD16具有"Digital - Control - Signal - TGC"。 我不确定 DTGC 功能与 AFE58JD48的功能相比有何差异。

我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCONTROL 块可以有模拟输入(ATGC 模式)或数字输入(DTGC 模式)。  

    是、在 DTGC 模式下、最小步长为3dB、从0到36dB。 但这样做的优点是可以消除来自 VCNTP/M 引脚输入的 VCONTROL 电路的噪声。

    在 ATGC 中,由于您提供的是模拟输入,因此没有步长。 它受到可为 VCNTP/M 引脚提供的模拟输入分辨率的限制。

     AFE58JD16 和 AFE58JD48的架构不同。 在 AFE58JD16中、没有 ATGC 选项、DTGC 的步长为0.125dB。 但您只能使用此项来改变0-8dB 的衰减。

    希望这可以澄清您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 感谢您的答复。 它对我真的很有帮助。