This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:温度传感器值错误

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445638/ads1232-temperature-sensor-wrong-value

器件型号:ADS1232

工具与软件:

大家好!

我希望您能表现得好。

我在使用 ADS1232内部温度传感器时遇到了一些问题。

ADC 生成的值 387763、对应于115mV 的电压(VREFP = 4.98V、VREFN = 0V)、因此温度高于30°C。

这是不正确的、我办公桌上最多有一个21°C。 IC 和 PCB 的加热不负责任、当我使用"新鲜"室温 PCB 时、该值是如此之高。

我已经通过向另一个测量并正确显示的通道施加110mV 来验证 PCB 和代码是否正常工作。

你知道我做错了什么吗?

此致

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25°C 处的失调电压是否实际上为117mV 而不是数据表中提到的111.7mV? 因为这会产生合理的值