This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818外部输入寄存器配置

Guru**** 2986020 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443551/afe5818-afe5818-external-input-register-configurations

器件型号:AFE5818

工具与软件:

AFE5818

ADC 模式生成:6个 ADC 96通道、采样频率:19.2 MSPS

使用 ADC 的寄存器2生成斜坡模式

 

馈送200kHz 200mVpp 后的正弦波图形生成

ADC 分辨率:14位

数据格式:有符号十进制

 

我们将通过在寄存器中设置值0x020000来配置 ADC、但我们注意到 ILA 中生成的模式不会生成带符号十进制格式的正弦波。 相比之下、当使用其他运行模式时、图形生成会按预期工作、并且我们会观察到斜坡图形正常运行。

我们是否以正确的格式绘制数据? 是否需要进行任何额外的配置?

FPGA 生成的所有图形都在生成、我们可以在 ILA 中看到、但当我们将来自外部源的信号馈送到 ADC (AFE5818)时、我们看不到正确的波形、因此请建议我们是否有任何从硬件端和任何寄存器配置都可以解决的东西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此数据看起来像二进制补码格式。  

    可能的解决方案:

    1)更改您的 FPGA 代码以将此 二进制补码格式从设备更改为正常格式

    2)在设备中有更改输出格式的选项。 您需要将寄存器4位3写入1。  (您需要写入0x8以启用该位)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sachin