This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410EVM:更改采样率

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445358/afe4410evm-changing-the-sampling-rate

器件型号:AFE4410EVM
《Thread:AFE4500EVMAFE4500》中讨论的其他器件

工具与软件:

你(们)好

我实际上使用 AFE4500EVM。

我通常以100Hz 的采样率收集 PPG 数据、并且能够每0.01秒检查一次采样数据。

但是当我改变采样率比如10Hz、500Hz 时、发现数据仍然每0.01秒保存一次。
我想知道我做了什么错。

[AFE4500_AFEv3.3.xsm 中的配置 Register_Generation_]

 -全球

  . acq_mode: PPG

  . CONFIG_SIG_ACQ:PPG、低 PRF

- PPG_Config

 . fPRF_PPG: 10Hz

 . step_cunt : 1.

- PPG_PPG Phase_Definition

 . NUMPHASE_PPG:3.

 . Phase1 :环境/FIFO 数据字1/SAMP 时间(us ) 117/...  

 . Phase2 : LED/FIFO 数据字1/SAMP 时间(us ) 117/...  

 . Phase3 :环境/FIFO 数据字3/SAMP 时间(us ) 117/...  

[结果- AFE4500_captured_data.csv]

REG_6D_TIME REG_6D_value TIA1-3_TIME TIA1-3_VALUE TIA1-3_RAW_TIME TIA1-3_RAW_VALUE
0 19. 0 0.436396408081054 0 762658.
0.0005 19. 0.01. 0.436677360534667 0.01. 763149.
0.001. 19. 0.02 0.43633918762207 0.02 762558.
0.0015 19. 0.03. 0.436604118347167 0.03. 763021.

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的 Register_Generation 中发现了一个错误)v3.3 ... xlsm。