This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:询问与 ADC12DJ5200RFEVM 设置相关的错误消息

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1443164/adc12dj5200rfevm-inquiry-about-error-messages-related-to-adc12dj5200rfevm-settings

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助设置 AD12DJ5200RF EVM 并解决相关错误吗?

下面是 TSW14J59 GUI 错误消息的屏幕截图。

EVM B/D 测试设置

1.采样时钟: 3.93216GHz

2.参考时钟:245, 76MHz

3.输入:225MHz

- ADCxxDJxx00RF EVM GUI 设置

1.时钟源:外部时钟

2.外部 Fs 选择: 3932.16MHz

3.采样和校准模式:JMODE 60.

4. EVM 序列校准

此致

kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    您能向我们展示如何使用 GUI 配置 ADC 吗?  请给我们提供一两个屏幕截图。

    您能否确认 TSW14J59EVM 上的当前设置为4A 或更高?

    请告知我们。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    我们根据请求向您发送 ADC GUI 设置屏幕截图。

    请立即审查。 我们开发的电路板的 ADC 部分无法正常工作。

    我们非常需要您的帮助。 此外、该电源可在7A 级别提供足够的电流。

    此致。

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    感谢您观看 GUI 图片并验证当前内容。

    GUI 看起来一切都正确、但您能否澄清您在上面的陈述?

    "我们开发的电路板的 ADC 部分无法正常工作。"

    您是对 EVM 进行了修改、还是使用了您自己设计的电路板?

    请提供建议。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    您提到的 GUI 设置看起来不错、但当我使用该 EVM 运行设置时、会出现错误。
    我很好奇为什么会出现这样的错误。
    您能否检查在设置 Rob 使用的 EVM 板后是否存在任何问题?
    如果不发生错误、我们计划将该原始数据值应用于目标板。
    现在、您能否紧急验证错误是否已首先解决?

    非常感谢您的及时帮助。

    谢谢

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    我将关闭此帖子、并通过电子邮件与您联系。

    请查阅我的电子邮件。

    此致、

    Rob