This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:如何在不使用 TI GUI 的情况下通过 USB 从 ADS1293EVM 检索 ECG 数据?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444798/ads1293evm-how-to-retrieve-ecg-data-from-ads1293evm-via-usb-without-using-ti-gui

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

工具与软件:

我正在尝试直接从 ADS1293EVM 检索 ECG 数据、而不使用 TI GUI。 我的目标是创建一个自定义接口(例如 Python 程序)、用于通过 USB 从电路板读取数据。

我知道 EVM 的板载 MSP430处理 USB 通信、但默认固件似乎与 TI GUI 紧密集成。 我阅读了有关绕过或修改 MSP430以允许直接通信的冲突答案。

是否可以使用现有的 MSP430固件通过 USB (例如、CDC、HID 或批量)访问 ECG 数据?

我希望避免修改硬件(例如拆焊)并在可能的情况下坚持进行软件更改。

谢谢!

Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    感谢您关注我们的 ADS1293。 遗憾的是、我们对 EVM 平台的支持仅限于按原样提供 MCU 固件和 PC GUI。 这旨在允许客户以有助于他们熟悉器件特性和性能的方式与核心 IC 进行交互。 我们的团队无法支持为实现通过另一个程序进行直接通信而进行的任何硬件/软件修改。

    此致、

    Ryan