This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:与 VSS 为>-3V 的 MMIC 器件配合使用。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445172/afe20408-use-with-mmic-devices-where-vss-is--3v

器件型号:AFE20408
主题中讨论的其他器件: DAC81416

工具与软件:

我有一个应用要偏置 MMIC 放大器。

不过、一个器件的绝对 负栅极电压为-2.5V、而另一个器件的绝对负栅极电压为-2V。

由于 AFE20408仅允许 VSSx 为-3V 至-11V (相对于 GND)、我想这将排除在我的应用中使用它

1) 1)您能确认这一点吗?

2) 2) TI 是否提供了适用于该应用的其他器件。

请注意、我正在设计一个 TDD 系统、因此需要在10us 或更短的时间内打开和关闭器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    遗憾的是、我们的器件看起来不适合您的应用。 您将需要一个更加分立的解决方案、例如具有外部开关的 DAC。 您可以查看我们的一些双极 DAC、例如 DAC81416系列。

    谢谢!
    Erin