This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:UL 或 VDE 认证

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444526/amc131m02-ul-or-vde-certificate

器件型号:AMC131M02

工具与软件:

您好!

我正在查找关于 AMC131M02的 UL 或 VDE 兼容证书。

谢谢!

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    VDE 认证正在进行中:

    该器件与已通过认证的 AMC33xx 器件具有相同的 IP。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我的客户认为这不足以将此组件用于医疗设备。

    需要 UL1577认证、其中提到了元件 AMC131M02的参考。

    我将为设计搜索另一个解决方案。

    谢谢你