This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:MXO 不报告相同的 CH 值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446340/ads7953-mxo-does-not-report-same-ch-value

器件型号:ADS7953

工具与软件:

尊敬的先生

我们面临以下 问题: MXO 引脚绝不等于所选通道。

假设在空闲条件下、我们看到 MXO 为3.3V

当我想读取 ADC 时、例如 CH4 (从外部强制连接至 GND)、MXO 会从3.3V 移至预期的 CH 值、但引脚 MXO 不显示 0V、而是偏移约为0.5V。

请参阅以下内容:黄色是 MXO 引脚、红色是 SDI 引脚

请参阅原理图下方的

e2e.ti.com/.../4846.ADS7953_5F00_sch.pdf

请注意、我们还有相同的结果也绕过 MXO 和 AINP 之间的运算放大器(即:安装 R118)

另请注意、如果我们将 MXO 与 AINP (AINP 悬空)分开、但 MXO 上存在问题、绝不等于所选通道...

我们还尝试了其他通道:CH1预计为稳定的1.2V ( 使用万用表测量)、而 MXO 报告几乎为3.3V

有什么线索吗?

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您提供原理图。  

    您能否提供更多信息、了解何时将器件编程为选择另一个通道以及何时测量 MXO 引脚上的电压与此相关? 您是否曾在多个 ADS7953器件上尝试过此功能、它们是否会提供类似的结果?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joel

    我想我们发现了这个问题、一些通道误收到了4V 输入(Vref 设置为2、5V)、不知何故、所有其他通道都被中断。

    成功在电压小于2.5V 的情况下恢复所有16 Vin、现在我们能够正确读取模拟信号的数字值;MXO 的行为相应

    此致

    Andrea