This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:设计用于验证

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445211/dac60504-design-for-verification

器件型号:DAC60504

工具与软件:

您好!

我们在其中一个设计中使用 DAC60504BRTET。 根据我们的要求、我们设计了电路。 我们已使用're 3450IDBVR'为 VDD 和 REF 提供5V 电压。 我们使用 SPI 与控制器"PIC32MZ2048EFH144-I/PH"连接 DAC。 我们已为 VIO 提供了3.3V、SPI 电平为3.3V。 根据我们的要求、DAC 输出信号需要最大为5V。  

我附上了  DAC60504BRTET 和 REF3450IDBVR'电路的图片、您能否验证电路设计在功能和电气上是否正确? 如果需要更改、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:

    引脚9 RSTSEL 不会复位器件。 当设置为 GND 时、DAC 将在零标度启动、而当设置为 VIO 时、DAC 将在中标度启动。 我建议根据所需的输出行为将该引脚连接至 GND 或 VIO。  

    要对器件进行复位、您可以进行上电复位或软件复位。

    此外、请确保您具有足够的电流余量来维持预期的 DAC 负载。 DAC 电流来源于 VDD。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    感谢您发送编修。 我们将 RSTSEL 连接到 GND。