This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC122S021:ADC122S021控制寄存器位

Guru**** 2657285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC122S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446057/adc122s021-adc122s021-control-register-bits

器件型号:ADC122S021

工具与软件:

您好!

 ADC122S021 中的数据传输逐帧执行。 每个帧包含16个 SCLK 周期。

根据数据表中 ADD0-ADD2位的表3说明、给出如下:"这三个位决定了在下一个跟踪/保持周期中将采样和转换哪个输入通道"

这是否意味着、 ADC 在当前帧中接收到的 ADD0-ADD2数据用于选择用于数据传输的输入通道 ? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    您完全正确。 当前帧用于对下一帧的输入通道进行编程。  

    此致、
    Joel