This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:MSL 的差异(相同材料)

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444914/ads9120-the-difference-of-msl-the-same-material

器件型号:ADS9120

工具与软件:

尊敬的团队:


你好。


对于以下材料、这些 MSL 在相同材料上的区别不同。正确。

如果是、请告诉我们拒绝。 如果不需要、您能告诉我哪一个正确并重新修订产品说明书吗?

ADS9120IRGET:MSL 2
ADS9120IRGER:MSL 1.


非常感谢您的确认。

此致、

Kiroku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiroku-san:

    感谢您的提问和耐心、因为我们在感恩节放假期间不在办公室。 两种材料都应为 MSL 1。 我看到 ADS9120IRGET 的最近 PCN 将其从 MSL 2重新归类为 MSL 1。 此更改可能尚未反映在网页/数据表上。 两种材料都在同一个站点进行测试、因此它们都应该是 MSL 1。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha