This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:如何在 CS_N 和 CONVST 连接在一起的情况下正确退出复位状态

Guru**** 2422340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1444982/ads8900b-how-to-correctly-exit-reset-state-with-cs_n-and-convst-connected-together

器件型号:ADS8900B

工具与软件:

早上好、

对于一个项目、我需要尽量减少与 ADS8900之间的连接。 由于不需要特定的转换启动时间、我想将 CS_N 和 CONVST 连接在一起、如数据表中最小引脚示例所示:

但是、在数据表的稍后部分、会执行以下声明以退出复位状态:

这似乎是不可能的,两者都连接到一个单一的 tra.

更进一步、在数据表中、状态机如下所示:

ADC 的状态机似乎在将信号连接在一起时没有问题。 由于它仅响应 CONVST 信号的边沿、因此可能出现第一次采样错误、这对于应用来说是完全正常的。

现在问题仍然存在:

即使数据表提到 CONVST 需要为低电平、同时保持 CS_N 为高电平、是否可以将这些引脚连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niels:

    感谢您的提问和耐心、因为我们在感恩节放假期间不在办公室。 我理解你的困惑。 从 之前的 E2E 帖子中、有以下答案:

    "当 RST 从低电平转换为高电平时、将 CONVST 保持为低电平不是硬性要求、只是一项建议。

    在/CS 和 CONVST 为单一控制线的情况下、要退出复位状态、主机控制器可以将/RST 拉高、使 SCLK 保持低电平、/CS、CONVST 引脚保持高电平。"

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha