This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:需要帮助了解输出转换器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447715/ads8588sevm-pdk-need-help-understanding-output-converter

器件型号:ADS8588SEVM-PDK

工具与软件:

你好。 我们已经使用我们购买的 EV 套件对 ADS8588进行了评估。 到目前为止、情况看上去一切正常、而且我已能够 将 套件中的并行数据总线插入 STM32 Nucleo 板中、以完成最终设计。 在所有输入通道均接地的情况下观察 ADC 的输出时、我得到的结果 通常与器件的二进制补码格式一致、即值为0x0000或0xFFFF。 但随后我们将得到几个读数 、这些读数看起来与偏移二进制格式更一致、即0x7fff 和0x8000、它们中的任何一个都更能表示满量程正电源轨或负电源轨输入、如果我们仍然采用二进制补码格式、则不是接地。 这种情况发生在全部八个通道上、没有明显模式。

一秒(可能是相关的?) 通过比较两个屏幕截图可以看出该问题。 在这里、每次运行时、我仅将八个通道中的四个接地。 其一、前四个通道接地、并且有一个"顽固"的位3、往往保持高电平、相应的值为0x0008和0x8008。 然而、我将通道8接地、然后该位正确地报告为0、就好像这些假定的独立通道之间存在一些交互。  

感谢您提供的任何指导。 我们确实希望将此芯片用于生产、但这些问题导致人们对其持怀疑态度。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [删除此帖子:此问题只是出在并行数据总线中的一些反向导线。 所有功能均按预期运行。]