This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08悬空输入出现错误

Guru**** 2817995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446387/ads124s08-ads124s08-floating-inputs-getting-error

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

我在设计中使用了 ADS124S08。 当输入端连接到已知值时、将给出正确的值。 尽管在输入引脚上连接了一个下拉电阻器、但它在悬空状态下不会提供"0"、并且我们看到的值​​在最小值/最大值之间存在很大差异。 我们如何在浮点状态下达到0值?

电路图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut Can Yaman:

    您能否分享完整的原理图?

    另外、您要为 MUXP 和 MUXN 使用哪些输入? 它们都悬空了吗?

    查看您的寄存器设置和 ADC 输出数据可能也会有所帮助

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    完整的原理图如下所示。

    让我更详细地解释这个问题;我有一些传感器、这些传感器输出4 -20mA、0.5 V-4.5V 并连接到我的单端测量线路。 连接传感器时、我可以正确测量、但当我断开传感器时、我会看到无意义的数据。 这不应该发生、因为我有一个硬件下拉电阻器。 有关 PGA VBIAS 和烧毁源的信息如下所示。 可以帮助我解决这个问题吗?

    Mesut Can  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们将 MUXP 和 MUXN 的寄存器设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut Can Yaman:

    应该让 VBIAS 和烧毁电流源关闭、我认为系统中不需要它们

    当您说"无意义的数据"时、您实际在 ADC 输出端测量的值是什么? 我在上一次回复中要求提供此信息、但您没有提供

    我尝试使用下面的 AIN11和 AINCOM 引脚在 EVM 上进行类似的测量(您可以看到输入之间有一个100欧姆的电阻器、与您的120欧姆类似)。 我将 J9-2保持未连接状态、下面是我接收到的测量数据。 您可以看到这看起来有点像噪声、我怀疑这是流经电阻器的 ADC 漏电流造成的。 您实际上得到的输入电压测量值非常小、因此、测量值因噪声而存在一些变化。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    当我用示波器进行测量时、我可以看到峰峰值为20mV 的噪声信号。 当我以原始数据的形式查看数据时、我会看到数据会立即发生变化、并且在数十万到数百万之间波动。 进入集成电路的信号是正确的、但集成电路转换后提供给我们的原始数据似乎存在问题。 您对此有什么建议吗?

    由于是土耳其的晚间时间、我们无法尝试您发送的注册地图。

    梅苏特加拿大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mesut Can Yaman:

    [报价 userid="587170" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1446387/ads124s08-ads124s08-floating-inputs-getting-error/5548857 #5548857"]使用示波器进行测量时、我看到峰峰值为20mV 的噪声信号。

    您是否在 ADC 输入引脚上测量此值? 如果是、ADC 将报告输入端的电压读数、即~20mV。 您能否提供您正在测量的信号的示波器快照?

    当我以原始数据的形式查看它时、我看到的数据会立即发生变化、并在数十万到数百万之间波动

    您是否能够提供您正在测量的原始数据?

    -Bryan