This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM12H458:LM12H458CIV

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM12H458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445390/lm12h458-lm12h458civ

器件型号:LM12H458

工具与软件:

1.我们用的模数转换器 LM12H458CIV 带有5 MHz 时钟,有没有影响时钟数字值? THR 建议的时钟是什么?

2.我们是否有模数转换器(LM12H458CIV)的评估板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazilath:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  按照  转换器特性 数据表第5页说明了 LM12H458可在8MHz 时钟下运行。  例如、查看图8和12可以看到、线性度和满量程误差只有微小的变化。  此系列器件没有评估板。  另请注意、LM12H458列为"最后可采购期限"。  如果您正在进行新设计、则最好选择其他器件。  如果您在选择不同的 ADC 时需要帮助、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LM12H458CIV、可提供任何直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fazilath:

    遗憾的是、没有-没有可直接插入的更换部件。  请告诉我们您的关键规格需求、我们可以尝试为您查找替代器件。