This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:有关 ADC_READY 和 μ I²C 设计以及 NDA PCB 设计的问题

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447657/afe4432-questions-about-adc_ready-and-i2c-design-and-nda-pcb-design

器件型号:AFE4432

工具与软件:

您好!

我对自己的设计有几个问题、非常感谢您的指导:

  1. ADC_READY 信号是需要上拉电阻器还是内部处理?

  2. 将 I2C 选择连接 到与 RX (接收器)电源相同的电源是否可以接受? 这种方法简化了我的设计制作、但我想确认一下这是否是好的做法。

此外、我对 PCB 设计中的接地有一些问题。 由于此信息已经包含在保密协议中、是否有办法私下与工程师共享我的设计以供审核? 例如、是否可以通过电子邮件直接联系某人以获得反馈?

感谢您的帮助!

此致、
Luca.