This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:ADS1285电路板设计中高电流消耗帮助

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447014/ads1285-help-with-high-current-consumption-in-ads1285-board-design

器件型号:ADS1285

工具与软件:

您好!

我们一直在尝试弄清为何采用三个 ADS1285 ADC 的电路板会从负电源吸收大量电流。 我们的电路为模拟部分提供双极电源。 ADS1285 AVDD1和 AVDD2连接到+2.5V、AVSS 连接到-2.5V。 IOVDD 设置为3.3V、CAPD 引脚未连接到 IOVDD。 更多详细信息、请参阅下面的原理图。  

当基准上电时、电流消耗从正常值(约10mA)开始。 然而、它 逐渐增加 、直到负电源电路达到其电流限值。 当电源电路无法再调节输出电压时、电压会稳定在-2V 左右、而不是-2.5V。 使用热像仪、我们 观察到 ADC 的升温远远 超过四舍五入分量。 不幸的是,我现在不能分享相机的图像,但我会尽快这样做。 如果任何人都能查看随附的原理图并确定可以解释这种意外行为的任何潜在错误、我将不胜感激。
编辑:负电源电路基于具有200 mA 输出电流的负 LDO TPS72325、但我们在通过热像仪查看电路时、使用的是具有1A 输出电流的外部电源。 外部电源直接连接到-2.5V、而负 LDO 的输出与其余电源断开。

此致、Gioacchino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gioacchino、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    使用双极电源时、散热焊盘必须连接到 AVSS、在本例中为-2.5V。  正如您 观察到的、将散热焊盘接地会导致大电流从接地流向-2.5V 电源。

    此外、按照下面所述、一些旁路电容器应连接到 AVSS (-2.5V)而不是 AGND。

    表5-1提供了这些连接的指导。

    我假设 您在不设计新电路板的情况下将无法更改散热焊盘连接。  如果 您想对现有设计运行一些基本测试、 可以将 AVSS 电源接地、将 AVDD1和 AVDD2电源连接到5V。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Keith