This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF54:关于采样频率范围的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448278/adc32rf54-question-about-sampling-frequency-range

器件型号:ADC32RF54

工具与软件:

您好!

我的客户希望在2.048GHz 的采样率下使用 ADC32RF54。
但数据表指出其采样率范围为2.6GHz 至3GHz。
采样率范围被限制在2.6GHz 至3GHz 的原因是什么?
ADC32RF54在2.048GHz 下确实无法工作?

是否有在2.048GHz 下工作的类似 ADC?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    采样率不限于2.6GHz 或3GHz。 它可以在2.048GHz 下运行、没有问题。 在发布到 e2e 之前、请查看数据表。

    谢谢、Chase