This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:DAC8740H

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, HALCOGEN, DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1448155/dac8740h-dac8740h

器件型号:DAC8740H
主题中讨论的其他器件:RM48L540HALCOGEN、

工具与软件:

大家好、

我正在使用 DA8740H 开发 HART 协议。

我将使用 RM48L540 MCU、而要配置该 MCU、我已安装 HALCoGen 软件  

我的问题是,如果我发送响应到连接的主,但它是给出帧和奇偶校验错误.

但当我正在调试时、直到出现 HART IC (即 DAC8740H )它正在发送正确的响应,但在主端显示帧和奇偶校验错误。

HALCoGen 配置  

从设备和主设备通信调试  

  

@ Master End 我正在使用 Pepperl 和 Fuchs hart 调制解调器

e2e.ti.com/.../pepper3.txt

最后是我的原理图以供分析

e2e.ti.com/.../MCU_2D00_DAC_2D00_HART.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush:

    请注意、DAC8740H 使用8O1 UART 格式、这意味着器件需要1个开始位、8个数据位、1个奇校验位、1个停止位。  每个数据位总共为11位。  是否从主控制器中看到了这种情况? 您共享的配置不清楚。

    谢谢!

    Paul