This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:安装问题:libusb-win32和 USBStyx

Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADCPRO, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1428429/ads1298ecgfe-pdk-installation-issues-libusb-win32-and-usbstyx

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1298

工具与软件:

您好!

我尝试 在 Windows 7笔记本电脑上使用 ADS1298ECGFE-PDK (所连接计算机的一般信息)。 不过、我面对很多驱动器的问题

首先、在启动软件时会发生该错误。 右上角的错误消息是:"No firmware detected. 固件下载。 下载失败"。 硬件复位没有执行任何操作。 我已经检查了所有器件。

我尝试访问该论坛 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672862/ads1298recgfe-pdk-firmware-not-found-retrying-dsp-not-ready。我在 GitHub 上找到了 libusb-win32并使用 inf-simul.exe 安装它。 在此步骤之后、驱动程序设置如论坛中请求的图片2所示。

但在转到 USB Styx 驱动程序时、我选择 ADS129xECG-FE/lib_1298/Styx/usbstyx_drivers/installer/setup.exe。 安装显然正常。 当我尝试用2个位置( ADS129xECG-FE/driver/usbstyx.inf 或 ADS129xECG-FE/lib_1298/Styx/usbstyx_drivers/x64 usbstyx.inf)更新器件的驱动程序时、我收到一条错误消息、说明没有兼容的驱动程序、我应该检查是否可以使用 x64。

如果 未选中"show compatible device"框、则不会显示其他任何内容。 此外、一旦我重新启动计算机或拔下/插上电路板、默认情况下会再次显示默认驱动程序 MMB0 (NI-VISA)。

你有如何安装 USBStyx 的建议吗? 是否缺少一个步骤? 更一般地,如何完成所有请求的驱动程序和工具的安装,使它可以在我的计算机上工作?

提前感谢。

Solene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solene:

    感谢您发帖。

    这似乎是驱动程序签名实施的问题。  您最近是否下载了 EVM 软件安装程序? 我将检查是否有已签名版本的驱动程序可用。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我上周下载了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Solene -请原谅延迟。 您是否已成功安装 EVM 驱动程序?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不工作... 你有其他想法为我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Solene、

    Ryan 让我来帮您解决驱动程序问题。 需要说明的几点:

    在1298EVM 重新启动(下电上电)后、器件尚未初始化、因此器件管理器看到的是 MMB0 NI-VISA 器件。 打开 EVM GUI 并下载固件后、您应该会看到此器件更改为 USBStyx 器件。

    ADS129xECG-FE/lib_1298/中没有您需要的驱动程序。 您将需要转至:

    的说明 MMB0 NI-VISA --> C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers\nivisa.

    的说明 USBStyx --> C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers\usbstyx

    如果您选择从设备管理器手动重新安装驱动程序、这些驱动程序将被签名。


    按照以下步骤修复 USBStyx 驱动程序:

    1.将电源和 USB 连接到 MMB0 (如果尚未连接)

    2.打开 ADS129xECG-FE、让其尝试下载固件、等待出现错误、然后关闭。 保持电路板连接。

    3.打开设备管理器,卸载 USBStyx 驱动程序,不要选中删除驱动程序软件的复选框,如果要求

    4.卸载/重新安装 ADS129X PDK 软件

    5.断开/重新连接电源并将 USB 连接至 MMB0

    6.打开 ADS129xECG-FE

    7.让固件下载


    如果此时您仍然收到固件下载错误/超时

    1.关闭 ADS129xECG-FE

    2.打开设备管理器、右键单击 USBStyx 或"Unknown Device"、从上面的位置安装 USBStyx 驱动程序

    3.打开 ADS129xECG-FE

    请告诉我这是否可以解决您的问题!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在你的过程中,我所面临的问题仍然无法正常工作

    1完成

    2 : 下载 OK (一般). 错误测量为"DSP not ready"、导致出现超时消息:"连接和固件加载失败。 请检查连接和配置。"

    3 在设备管理器中、该卡未被识别为 USBStyx、但被识别为 MMB0-NI VISA 器件。 我可以卸载此驱动程序并继续

    4在安装过程中、多个窗口打开 ADS129x ECG-FE Setup Wizard 和 USBStyx 驱动程序。 我接受安装所有内容

    5-6-7 计算机自动检测 MMB0 NI-VISA 驱动程序。 软件中仍然存在错误

    2bis -:无法更改以安装 USBstyx 驱动程序。 如步骤3中所示、该器件被识别为 MMB0 NI-VISA。 如果我卸载驱动程序 MMB0 NI-VISA、我需要拔下电路板并重新连接以重新检测设备。 然后、该电路板是未知器件。  然后,我可以选择 libusb-win32设备和那里 inustall USBStyx,但当我打开接口,相同的问题!!! 此外、我无法从给定位置安装 USBStyx (找不到兼容的驱动程序)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Solene、

    为了进行完整性检查、您可以填写有关您的特定 EVM 设置的信息吗? 请告诉我:

    您测试的是哪些 MMB0 EVM + ADS129X 板?

    您是否正在使用特定电路板的标记 E2E 帖子和用户指南中提到的默认跳线?

    您正在使用什么电源为电路板供电?

    我刚才从第三张图片中注意到的东西。 PC 上有许多系统设备存在驱动程序问题(例如、请注意 WAN 设备旁边的黄色三角形)。 您是否直接从 ASUS 为您的计算机安装了最新的驱动程序?

    我会在接下来的24小时内收到状态更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Solene、

    对于延迟、我们深表歉意。 遗憾的是、Windows 7的主流支持已经结束、我们将无法对此问题提供进一步支持。 建议查看 ADS1298 PDK 用户指南并注意安装 PDK-SW 时提供的说明。 如果仍有问题、建议升级到较新的受支持的 Windows 版本。

    如果尝试在现有的 Windows 7 PC 上重新安装 PDK、请在重新安装之前完全卸载 PDK-SW 和所有外部安装的驱动程序。 在 EVM 断开连接时、请按照以下步骤手动删除所有相关的器件驱动程序:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 这是用户指南的默认跳线配置、电源为12V。
    它是 MMB0修订版 F 和 ADS1298ECG FE 修订版 C BOM 修订版 H

    您建议使用哪个版本的 Windows 来使用此开发套件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Solene、

    很高兴听到这个消息! Windows 10或11应该没问题。

    此致、

    Shane