This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M02:AMC131M02是否可以检测纹波电流?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445285/amc131m02-can-amc131m02-detect-the-ripple-current

器件型号:AMC131M02

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户想了解如何检测 AMC131M02的纹波电流。

AMC131M02是否能够检测以下纹波电压和纹波电流的规格?

1. 20Hz~25KHz 频率范围内的交流纹波电压检测(大于3.5Vpp)

2-1. 检测20Hz~1.5KHz 频率范围的10A_rms

2-2. 检测4kHz 频率范围的5A_rms

2-3. 检测10kHz 频率范围的2A_rms

2-4. ~900mA 25KHz 频率范围的100 μ V_rms

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    输入信号需要缩放到器件的输入范围。  我们的器件具有不同输入范围的可配置增益、如下所示:

    对于电压检测应用、您需要使用低增益设置并通过分压器降低电压。

    对于电流检测应用、通常需要更高的增益(减少功率损耗)。  您需要根据测量的最大电流和增益选择来调整分流电阻器的大小。

    上面列出的相关输入频率范围可以由器件测量。  您可以选择较高的 OSR 进行较低频率的测量、以降低噪声:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:

    感谢您的支持。

    1.在电压感测中、必须使用电阻分压器来适应+/-1.2V 的输入电压范围。 我是对吗?

    2.电压感应,我能同时感应从2-1到2-4的情况吗? 或者、我是否应该仅感应2-1到2-4之间的一种情况?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    [报价 userid="464516" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445285/amc131m02-can-amc131m02-detect-the-ripple-current/5550767 #5550767"]

    1.在电压感测中、必须使用电阻分压器来适应+/-1.2V 的输入电压范围。 我是对吗?

    [报价]

    正确。

    我能同时感应到从2-1到2-4的所有情形吗? 或者我是否应该仅感应到2-1到2-4之间的一种情况?

    这可以完成、 但您需要根据所需的测量分辨率来决定。  

    您正在使用的应用是什么?  系统中是否还存在直流电流、您需要什么测量分辨率?

    谢谢。