This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:如何获取 AMC60704的 VDAC1~4的输出电流值?

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1447573/amc60704-how-to-get-the-output-current-value-of-vdac1-4-of-amc60704

器件型号:AMC60704

工具与软件:

Dears、

我的主要客户正在紧急设计800G 光学模块、想知道如何监控 AMC60704的 VDAC1~4电流? 哪个寄存器会记录 VDAC1~4的输出电流值?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    回读位于 ADC Data 页面(第0x4页)寄存器0x40 - 0x43上。  

    数据表中的等式5用于将生成的代码转换为电流。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢!