This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R1:用于反相降压/升压配置

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1445915/tpsm365r1-use-in-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:TPSM365R1

工具与软件:

TPSM365Rxx 系列直流/直流转换器是否支持反相降压/升压配置的负输出电压?  如果是、您能为我提供相应的应用手册作为设置指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请参阅随附的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa63/snvaa63.pdf?ts = 1733175888159&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我见过一些文档、其中指出该系列的输出范围为1 - 13伏、而其他文档(完整的数据表)则显示输出范围为1 - 16伏。  以上应用手册表明该器件将在反相降压/升压配置中的输出端提供-1至-13伏的电压。  我 正在寻找 24V 输入、在远低于100mA 的情况下提供+/- 16伏特输出、并希望将其中一个器件用作降压转换器、另一个器件用作反相降压/升压转换器。  我看到的其他器件可在降压或反相降压/升压模式下支持其整个输出范围、该转换器中是否有什么器件将反相输出限制为仅-13伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我不确定具体将输出限制为13V 或16V 的原因、但我可以找出。 我怀疑转换器的150mA 和600mA 版本之间的不同 MOSFET 有什么不同。  在更高的电流版本中、输出电压可能会受到节流、以保护开关。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。

    我当然想知道-13伏特限制是实际的还是印刷错误、以及它是否适用于100mA 和150mA 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我内部检查一下、我会马上回复您。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    输出电压最大值之间存在差异的主要原因是模块内部的电感器、该电感器会影响内部斜率补偿和峰峰值电流纹波。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否有另一个小型封装模块使用同一模块使用24V 电源时能够在大约100mA 的电流下实现+/-16V 输出?

    谢谢!

    正在申请专利的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    TPSM365R15是具有16V 输出电压和150mA 的3V 至65V 输入电压、因此应该可以正常工作。

    谢谢!

    Richard